This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:输出预先设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737633/lm3488-the-output-presicion

器件型号:LM3488

您好!

输入电压为5V、输出电压为0V 至300V/5mA。 我想使用 MCU 来控制0V 至300V 范围内的输出电压。

我的问题是:输出电压精度是多少? 我可以获得1伏的步长吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    由于升压比高且输出电压高、此应用似乎需要反激式。

    LM3488的基准电压指定为+-1%。 当输出电压由 MCU 设置时、这将是可变输出电压的精度。 步长将取决于 MCU 可以提供的位数、并且与 LM3488没有直接关系。 如果 MCU 有足够的位来设置分辨率为1V 的输出电压、那么理论上应该是可能的。

    谢谢、

    Garrett