This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481 SEPICE 评估板测量

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481SEPICEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736850/lm3481-lm3481-sepice-eval-board-measurments

器件型号:LM3481
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

您好!

我有 LM3481SEPICEVAL 板、我正在进行一些测量、并有一些问题/疑虑。

1) 1)评估板的数据表在第5页上提供了"输出电压= 12V 时的效率"图。 输入为12V 时、其效率几乎为90%。  上电时、输入电压为12V、输出电压读数为12.11伏。 我有一个恒定电流设置为1A 的电子负载。 但我的电源的输入电流为1.48安培。

Vin = 12V

IIN = 1.48A

VOUT = 12.11V

Iout = 1A

功率输入= 17.76W

功率输出= 12.11W

效率= 12.11/17.76 = 0.68或68%效率。  我一定会错过一些东西。 请帮帮我。  

2) 2)评估板数据表第1页还指出、12V 输出选项的输入电压范围为4.5-18V。 输出电流为0-1.25安

即使没有负载、输入为4.5V、它也不输出12V 电压。 它无法执行它。 我可以使其输出12V 电压的唯一方法是从更高的输入电压开始、等待它达到12V、然后将其降低至4.5V。



3)加电时具有5V 输入、它能够看到完整的12V 输出。 但这不适用于任何负载。 我在那里施加了100mA 的负载、电压降至接近2V。

我需要在5时可靠运行。 我需要用600mA 将其升压至12V。 这将是大约2安培的输入电流。 此外、这是一个电池应用、因此这种低效率不是很好。

请告诉我您对此有何看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您的关注。 我需要订购 SEPIC EVM 才能进行检查。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是效率问题的更新。

    我对12V 锂聚合物电池执行了相同的测试、它是输入而不是电源。 我的效率达到了89%。

    但我回到了我的电源、仍然没有超过70%。

    我有 Keithley 2231A-30-3台式电源。 您是否认为这是我的电源问题? 为什么在12V 电池输入时效率为89%、而在12V 电源输入时效率仅为70%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您在哪里测量了输入电压和输入电压? 不确定您的 Keithley、但如果您在 EVM 输入端口测量 Vin 和 I (IN)、则应执行相同的操作、除非 Keithley 不保持电压或电路振荡。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 和 Iin、其中由电源上的数字显示屏测量。 正极和负极电缆的长度均约为1.5英尺。  

    我将在输入端子上放置一个仪表、看看我是否会有什么不同。

    5V 输入的问题仍然存在。 我甚至尝试了不同的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率问题实际上是我的电源的电缆。 我将它们换成一些短而粗的鳄鱼夹跳线、效率约为89%

    VIN = 12.00 V

    IIN=1.22A

    VOUT = 12.03V

    Iout = 1A

    效率高达89%  

    事实证明、它也可以解决低电压问题!  

    VIN = 4.98V

    IIN = 2.766A

    VOUT = 12.03V

    Iout = 1A

    效率为87%

    在1.2A 负载下、它仍然无法在4.5V 电压下启动。 但这在我的应用中是完全正常的。  

    感谢你的帮助。 如果您对我的测量没有任何疑问、我就不会交换电缆了。 它们会进入垃圾箱。