This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:当 GPIO 变为低电平时、电池放电电流增加

Guru**** 2520950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737288/bq27421-g1-battery-discharge-current-increases-when-gpio-goes-low

器件型号:BQ27421-G1

您好!

我想使用 GPOUT 引脚指示电池 SOC 是否低于50%(通过设置 BATLOWEN)。 数据表建议在该引脚上使用10kOhm 的上拉电阻器、一旦 GPOUT 变为低电平、将产生大约370µA μ A 的额外放电电流。 这是正常模式下电源电流的4倍或睡眠电流的18倍!  我希望避免在电池电量不足时进行更快的放电。 如果将上拉电阻器增加到47k 或100k (或更高)、是否存在任何风险?

最简单的方法是使用 I µC 的内部弱上拉电阻、并且仅在读取期间激活上拉电阻。 如果 GPIO 在两个读数之间浮动、会发生什么情况(不使用关断模式)?

是否可以在睡眠期间停用输出?

电池电压(LiPo 750mAh)介于3V 和4.2V 之间

我不理解的另一件事是关断模式:要退出关断模式、必须将 GPOUT 从低电平升高到高电平。 GPOUT 是一个开漏输出。 在将其升高到高电平之前、它必须在外部保持低电平。 在关断模式期间、CPU 是否必须将该引脚拉低? 在这种情况下、上拉电阻器始终消耗额外的370µA Ω 电阻。 这1µA 关断电流低于1 μ A。

我认为我还不了解 GPOUT 引脚的工作原理-希望任何人都能帮助我(数据表和参考手册没有)。

谢谢、致以诚挚的问候

Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juergen、
    我相信您可以使用更大的值、只需验证引脚是否由于该电阻器的较大值而变为三态即可。
    该器件可能会由于 ESD 而进入关断状态。 如果发生这种情况、主机必须能够切换 Gpout 引脚、即将其拉低、然后将其释放回高电平、使其退出关断状态。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    感谢您的意见。
    是否指定了上拉电阻器的最大值? 我认为 ESD 的风险相当低。
    但我仍然想了解在连接了一个消耗370µA Ω 电阻的上拉电阻器的情况下、关断应该如何工作(在0.6µA Ω 时)。 对我来说、这毫无意义。 在任何情况下、上拉电流都远高于器件的电源电流。
    是否可以在睡眠模式期间使引脚保持悬空、并在读取 GPOUT 状态时仅连接上拉电阻?

    BR Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、
    没有指定最大值。 10K 只是一个建议值。

    关断时、上拉电阻不会消耗370uA、因为开漏引脚不会接地。 当器件发出警报并使引脚变为低电平有效时、是的、电流将为高电平。 我不相信引脚在指示 BAT 低电平后会一直保持低电平状态、但值得测试一下情况是否如此。 在这种情况下、您应该能够使用更大的电阻器来减少电流消耗。
    谢谢
    Onyx