This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:TPS4H000-Q1

Guru**** 2522490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735581/tps4h000-q1-tps4h000-q1

器件型号:TPS4H000-Q1

在您的数据表中、您提供了电流限制电阻器的计算(公式10;第27页、第9.2.2节、SLVSD73B-2015年12月修订的 MARCH2018)

R (cl)= VCL (TH) X K (cl)/Iout = 0.8 X 300 / 0.5 = 480欧姆。

这看起来是用于将输出电流设置为0.5A 的适当计算。

问题是、您在这个等式前面加上一句话

"要将可调节电流限制值设置为2.5A、请使用公式10计算 R (cl)"

如果我正确读取了该值、那么 Iout = 2.5A 的计算值不应为:

R (cl)= VCL (TH) X K (cl)/Iout = 0.8 X 300 / 2.5 = 96欧姆。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、
    这是数据表中的一个错误、因为器件只能达到0.75A 标称直流电流的最大值。
    我将努力解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    您可能还会注意到的其他事项。 此器件的评估板具有相关文档、可让用户相信它已填充了器件的"A"版本、但物理板中已填充"B"器件。 上周我被烧毁了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我需要0.75A、我对 CL 使用320欧姆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您是正确的、但这是器件允许的最大电流。
    此外、我还将检查 EVM 并与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是想澄清数据表中的一些数字。  0.75A 最大负载电流。  第7.3节引用了这一数字

    "建议运行条件"的数据表的说明。

    750mA 最大值似乎不是当我读取"功率级"部分时器件将输出的最大负载电流

    第7.5节("电气特性")中的表的说明 。

    我请您参考以下几个参数:

    >内部电流限制: 最大值为1.6A

    >热关断期间的内部电流限制: 典型值为0.8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、
    电流限制不是直流情况。 这是一个故障条件、将高于正常运行。
    就 EVM 获取我所说的所有数据而言、所组装的器件应为版本。 我将更深入地探究是否存在错误