This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:当输入电压超过20V 时进入中断模式

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737041/tps22810-break-mode-when-vin-is-received-over-20v

器件型号:TPS22810

尊敬的所有人:

如果 您可以指示、您能否在输入电压超过20V 时教授断开模式?

如果添加超过20V 的电压、将首先断开哪个 Brock?

例如、Nch 输出 FET 是否会首先断开? 这是漏源短路还是开路中断?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!  

    我们无法保证器件的哪一部分会首先损坏、但通常是由于应力而损坏的 ESD 单元或由于 FET 上的 VDS 应力而损坏的内部导通 FET。  

    当器件发生故障时、我们无法保证它是否开路或短路、因为它取决于器件内发生故障的器件。

    谢谢、

    黄亚瑟