This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:ACFET 和#39;s 的功能、MOSFET 类型和方向是什么?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736698/bq40z60-what-is-the-acfet-s-function-mosfet-type-and-orientation

器件型号:BQ40Z60

ACFET 的功能、MOSFET 类型和方向是什么? 数据表和技术参考上都存在差异、这使我非常困惑。

如果它是一个具有源极至 Vin 和漏极至应用电路的 N-MOSFET、该 MOSFET 的体二极管是否不会一直将电流馈入电路? (我认为 FET 用于反向保护、直至数据表指出 FET 由 IC 控制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图正确。 它是一个 NMOS。 它用于通过监控 Vcc 来控制从交流适配器到充电器的电源输入。 Q4是反极性 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 ACFET (Q5)的体二极管是否会持续允许电流流流过它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、这是泄漏、它不是那么高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    流经体二极管的电流如何仅是泄漏? 我们在 CHG 和 DSG 管理中使用非常相同的体二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我想说的是电流路径由电量监测计设置决定。 如果您将处于预充电模式、则电流会受到限制。 因此、您的 Q5仅用作高侧的驱动器。 您将使用 CHG 或 DSG FET 进行任何充电或 DSG。 请参阅 DS 中的引脚图。