This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL751M05QKVURQ1

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734746/tl751m05qkvurq1

当输出 MLCC 不为10uf、纹波仍为400mV、输出 MLCC 替换为33uf 且纹波为200mV 时、选择 TL751M05QKVURQ1芯片。 这显然与所声称的150mV 数据不同。 我怀疑这款芯片本身不是问题,也不可能产生太多的纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您能否共享电容器或器件型号的 ESR? 数据表第6页和第7页描述了输出电容器对稳定性的要求。 陶瓷电容器(MLCC)对于该线性稳压器没有足够的 ESR。 为了实现稳定性、您需要添加一个与电容器串联的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    TL751M05似乎与您的 MLCC 输出电容器振荡。 当线性稳压器稳定时、除非稳压器输入端具有很大的纹波、否则不应使用示波器在输出端看到可测量的纹波。

    PSRR 典型值为55dB。
    PSRR (dB)= 20 x log (Vin/Vout)

    VOUT = Vin/(^μ A (PSRR/20))
    如果输入纹波为1V 峰峰值、则输出纹波将为1.8mV 峰峰值(典型值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是外部补偿、它是否位于电容器环路上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    输出电容是反馈环路的一部分、必须根据数据表建议选择输出电容、以使稳压器保持稳定。 这是一个 PNP 稳压器、您可以在本应用手册中详细了解输出电容器如何影响稳定性:
    www.ti.com/.../snoa826.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅链接的应用手册的第8-11页、了解 LDO 稳压器补偿部分。
    输出电容的 ESR 会向反馈环路增益引入零、从而使稳压器保持稳定。 ESR 可通过与输出电容器串联的外部电阻器实现、也可以是电容器的内部 ESR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。