This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:关于 PCN

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735761/lp8758-e0-about-pcn

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件: LP8758-B0

您好!

这是关于从修订版 A 改为修订版 B 的问题

问题1.关于更改建议的工作范围

在 LP8758-E0中、有一个器件更改为"最大电压为3.6V 的 VANA "。
在 LP 8758-B0中、有一个器件更改为"VANA UP to 3.6"。
这些含义是否相同?

Q2.About 7.3.2 Power-Up

我认为有必要在将 NRST 设置为高电平后等待1.2ms、直到 I2C 主机 R/W。
μs A 时为700 μ A、是否会在修订历史记录中列出?
LP8758-B0的 PCN 是相同的更改、但修订历史记录中列出了 B 0

此致、
YUto Sakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    对于 Q1、这些语句意味着相同的东西。 这意味着引脚的最大电压应为 VANA 或3.6V、以较低者为准。

    关于 Q2、微控制器必须等待至少1.2ms、然后才能通过 I2C 进行通信。 数据表作者现在不在办公室、因此他需要在下周回答您有关修订历史记录的详细信息。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari-San、

    感谢你的答复。
    LP8758-E0的更改与 B0版本相同、因此我认为应在数据表 P.2的"修订历史记录"中进行描述。
    我很 期待与数据表写作人员联系。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我要催促您。
    请告诉我您的答案。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    非常感谢您指出修订历史记录中缺少的陈述;对于下一个版本、应在数据表 P.2的"修订历史记录"中对其进行描述。

    谢谢!
    Phil