This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:平均 LED 电流容差

Guru**** 2520950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737552/tps92641-tolerance-of-average-led-current

器件型号:TPS92641

大家好、

1、除了 VIADJ 的 RCS 和分压电阻外、 哪个外部元件会影响  LED 平均电流的精度?

2.哪些 电气特性 会影响  LED 平均电流的精度?  您是否对它们有容差?

我们的客户发现 平均 LED 电流 分布在+/- 8%、他们希望降低到  +/- 5%、因此他们希望了解相关信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Viadj 分压器还将根据分压器的电压影响精度。 Viadj 电压越低、LED 电流调节的精度就越低。 此外、PCB 布局对于 RCS 实现精确的电流感应测量也很重要。 使用 Viadj 的外部基准可以使其更加精确、3V 基准为+/- 2%。

    BR、