This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压 LED 驱动器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737561/buck-boost-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92692TPS92691

大家好、

您是否具有满足以下条件的 LED 驱动器降压/升压解决方案
输入:12V,/输出:10~15V/Iout = 1A

通电前、LED 将调节该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    TPS92691和 TPS92692非常适合升压到电池应用(降压/升压返回输入电压)。 EVM 展示了它通过这种方式进行配置、以了解它的工作原理。

    BR、