This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VOUT = 66V LED 驱动器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737564/vout-66v-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92691

大家好、

条件如下、

Vin=40V、Vout=66V/3.5A

您能否为该设计推荐合适的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    设计、模拟调光、PWM 调光、调光类型和频率是否有任何其他要求? 40伏是固定的、升压转换器是否可以工作?

    这是66V * 3.5A = 231W。 TPS92691是一款额定电压为65V 的器件、但是如果将电流感测移到 LED 堆栈的底部、它应该起作用。 根据为设计选择的 MOSFET、栅极驱动可能是问题、也可能不是问题。

    BR、