This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:温度范围窗口

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736313/bq24079-temperature-range-window

器件型号:BQ24079

大家好-  

我正在寻找一种方法、将采用 BQ24079的设计的温度范围减小到 5C-40C。  在数据表中、我们包括了用于_宽_温度范围的公式和计算。   是否有电路或其他一些技巧来限制范围? 可能使用不同的 NTC?

谢谢、  
Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    您是指-5C 至40C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、+5C 至+40C。   

    谢谢、  

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    了解一下 BQ24079T。 它具有基于电压的热敏电阻监控功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用不同的 NTD? 可能是20K 还是100k? 在项目的这一点上更换充电器是非常不利的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、
    此器件仅建议使用103AT-2。 由于偏置电流和内部比较器阈值、您可以扩展该范围、但不能减小该范围。 BQ24079T 与 BQ24079引脚对引脚兼容。 只有在项目阶段可能发生的路由更改才是需要的更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体需要哪些路由更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    您需要按如下所示添加2个电阻器并连接到 VIN。