This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:VREG 用于外部拉电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737292/tps53318-vreg-using-for-external-sourcing

器件型号:TPS53318

您好!

我们可以看到 VREG 为5V 输出、支持30mA 拉电流。 这将驱动内部驱动器电路。

我们计划使用此功能加载另一个电流消耗为10mA 的 IC (CP2102N)。  

我们可以使用它吗?建议使用它吗?  

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    这通常可以完成、但您可以共享 TPS53318在您的应用中将运行的开关频率。 然后、我可以为您的特定应用提供更具体的答案、以确保从 VREG 汲取的电流足够低。

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、

    开关频率为500kHz。
    为了实现这一点、我们将 RF 引脚保持断开状态-此引脚上未连接电阻器。

    此致、
    Felix。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    您可以使用 VREG 作为另一个 IC 的电源、开关频率为500kHz、最大电流消耗为10mA。  

    我检查的原因是 VREG 也用于控制该部件的栅极驱动器。 开关频率为500kHz 时、应仅消耗大约10mA 的电流。 模拟电路采用微安电流、因此这应该为您的应用提供足够的裕度。  

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alec 的确认。 这为我提供了进一步行动的方向。