This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2377-1:我需要样片

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736787/tps2377-1-i-need-sample

器件型号:TPS2377-1

尊敬的先生:

您能否安排 TPS2371-1的样片?

我们订购了 IC、 它 在预期时间内不会收到。 但 我们迫切需要展示演示。 我们需要测试电路。 我们现在没有 IC。 因此、请为此 器件型号安排样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品。 请问您当地的经销商和销售人员是谁...您是否也有德州仪器的销售人员? 您有采购订单号吗? 如果您想私下沟通、请接受我的联系请求、我们可以相互沟通。

    此外、您的 IC 选择是否有任何灵活性、或者 TPS2371-1是否锁定在您的决定范围内?

    我将尽最大努力、通过规划、加快交付速度、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    由于这是周末的紧急情况、我是否正确地假设您已在当地解决了这一问题?

    我将标记为"已解决"、如果一切正常、请执行相同操作。 如果仍在努力获取样片、请告诉我并随时接受我的私人连接请求、以便我们可以更自由地进行通信。

    谢谢、