This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A EVM 上电序列测试数据与放大器;测试报告。

Guru**** 2521070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737605/bq25703a-bq25703a-evm-power-on-sequence-test-data-test-report

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生:

请帮助您提供 BQ25703A EVM 上电序列测试数据和测试报告。

我的客户想知道 IC EVM 的性能。

谢谢、致以最诚挚的谢意

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    数据表图48 (从20V 加电)和图49 (从5V 加电)显示了在 EVM 上测量的 VBUS、VDDA、CHRG_OK 和 VSYS 的时序和时序。

    如果这不符合您的要求、请告诉我您的客户感兴趣的信号/时序以及需要哪些具体信息。 如果您的客户在开机期间遇到问题? 如果是,请说明问题。

    Steve