This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:UCC28180EVM-573:具有电阻负载

Guru**** 2521580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737311/ucc28180evm-573-ucc28180evm-573-with-resistive-load

器件型号:UCC28180EVM-573

下午好:

我没有电子负载、如 UCC28180EVM-573用户指南的图2所示。

如果我使用5K/100W/550Vdc (Iout = 0.0078A)的电阻负载作为负载、是否存在问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以使用电阻负载。
    在 EVM 上具有5k 负载时、您将仅消耗大约30W 的功率。
    这大约是额定功率的十分之一、因此您需要注意这一点。
    但您可以将其中的10个电阻器并联以获得全功率。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    如果问题是由于低输出功率而导致低 FP。

    此致