This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 紧凑型 PoE 设计帮助

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9175, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736143/compact-poe-design-assistance

主题中讨论的其他器件:PMP9175TPS23753A

您好!

我们目前正在考虑为我们的其中一款产品进行 PoE 设计。 我看到您有 大量参考设计可供选择、但我很难找到适合我们限制条件的产品。 因此、我想知道是否有人可以向我推荐满足以下标准的 PoE 设计:

  • 非常紧凑且组件很少(我们有大约45 x 45 mm 可供使用)
    • 最高的组件(通常是我看到的 Trafo)需要低于11mm
  • 最好是仅在一侧具有组件的设计
  • 能够提供12.5W (5V - 2.5A)
    • 至少需要提供2.5A 的峰值电流和1A 的稳定平均电流
  • 设计需要经过认证、因此建议从我收集的数据中获取隔离式设计

或者、可以通过一些修改来满足标准的设计。

谢谢、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erlend、您好!

    关于您的高度要求、最好直接与变压器供应商合作以找到低高度解决方案。 该组件通常最高。

    我们的几乎所有设计都在两侧都有组件、但您当然可以复制我们的任何参考设计并以您选择的任何方式放置组件。

    PMP9175是一种经以太网联盟认证符合 PoE 标准的5V/2.3A 设计。 只要保持高输入电压、您就可以从转换器的输出端提供2.5A 电流、因此输入电流保持在 TPS23753A 数据表中指定的405mA 通过 FET 电流限制之下。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的反馈! 我认为这种设计可能能够满足我们的需求。 我也喜欢12V 适配器支持、起初并不认为这是一项很好的功能。  

    在我看来、设计好像是在 Altium Designer 中完成的、但我无法找到 PMP9175的完整设计文件(仅 Gerber 和汇编)。 您是否能够为我提供完整的设计?

    此致、

    Erlend Hestnes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erlend、您好!

    有关 PMP9175 Altium 设计文件、请参阅随附的.zip。 尽情享受吧。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

    e2e.ti.com/.../PMP9175-Altium.zip