This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:分离内部 BATFET

Guru**** 2947070 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ24193, BQ25892, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737555/bq24192-disabeling-the-the-internal-batfet

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ24193、 BQ25892、 BQ25710

大家好、我使用 BQ24192为标准18650 4.2锂电池充电

内部 BATFET 不时开始工作、VSYS 中的电压将达到0.7

再次恢复 VBAT 电压的唯一方法是连接外部电源以开始再充电并打开 BATFET

这是 BQ24193的过流保护的一部分 ,是否有方法禁用此功能或使用没有过流保护的其他器件或使其无需外部电源即可自动重试 ?

谢谢

Nadav Ganor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nadav、

    不能禁用 BATFET 的过流保护以防止损坏器件。 产品系列中的其他器件具有类似的 OCP 阈值、例如 bq25892、在 OCP 跳闸前至少为9A。

    如果您的应用需要的放电电流高于 BATFET 的内部 OCP、则充电控制器(如 bq25710或类似器件)可能更适合该应用。 您可以使用额定值更高的外部 FET 来处理应用的放电电流。

    另一种选择是为您的电池添加外部 PMOS 放电路径、但这需要对 FET 进行一些额外的控制、这很可能来自主机。