This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:最大电容负载值

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737390/tps659037-max-capacitance-loading-value

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好、SMPS 输出的每个相位都有相关规格:最大电容负载为每相57uF、其中包括 PMIC 输出电容器和负载上的所有电容器。  

我注意到、在 AM5728 GP EVM 设计和 IDK EVM 设计中、它们对 VDD_DDR 电源轨(输入3.3V、输出1.35V)使用 SMPS 3、总电容负载远远超过57uF (大约150uF)。 这两种设计都使用单个 SMPS 3输出、因为电流需求足以满足 DDR 电源要求。 然而、由于不仅 CPU DDR 电源引脚、而且 DDR 芯片电源引脚都需要大型去耦电容器、因此无法将总电容限制在57uF 以下。

这样的设计是否可以?  

此外、还有应用手册"TPS659037在更高容性负载下运行"、在该应用手册中、对于单相、它似乎只允许90uF:

µF 执行的测试、单相电源轨可在3.3V 电源和1V 最小输出电压下支持高达90 μ A 的总容性负载(SMPS 的 COUT 加上负载点的所有去耦合)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    57uF 的最大电容是指 PMIC 旁边的电容器。 它不包括远离器件的负载电容。 可以在处理器附近使用其他电容器。 如果使用高于90uF 的电容、我建议测试您的系统的稳定性。

    谢谢、
    纳斯塔莎