This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088EVM EN

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737233/tps61088-tps61088evm-en

器件型号:TPS61088

你(们)好

我们的客户评估了 TPS61088EVM。

VIN=4.4V

Vout=8V

当 EN 为低电平时、输出为4.3V、不是0V。

我认为器件应该处于关断状态。

有可能吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nana、您好!

    是的、这是正常行为。 因为从 SW 引脚到 VOUT 引脚有体二极管。