This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232请求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734955/rs232-request

主题中讨论的其他器件:TRS3122E

您好,

  您是否 会推荐 解决方案,我们要将电平 为1.8V 的 UART 转换为 12V RS232  

谢谢

B&R

Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议将 TRS3122E 器件用于此应用。 它可由1.8V 电源供电、并提供两个通道从 UART 到 RS-232和从 RS-232到 UART 的转换(假设 UART 使用1.8V 逻辑信令)。 这是否适合您的应用?

    如果需要更多通道、您还可以考虑使用 TRS3253 (在这种情况下、器件具有三个发送器和五个接收器)。 此器件需要3.3V 或5V 电源、但仍可与1.8V 逻辑信号兼容。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、最大值,μ A
    感谢您的快速支持,您是否会检查它是否支持12V RS232,或它是否需要其他电平位移转换器5.5V 至12V?
    B&R
    Peiyuanqing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TRS3122E 将直接支持高压 RS-232信号传输、并且不需要额外的电平转换器。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 报价,

       在 数据表, 中、我不知道如何实现1.8V 至  ±12V,您能否提供 原理图以供参考

    B&R

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考数据表中的图13以获取示例实现。 DIN 和 ROUT 引脚是1.8V 数据(在本例中、连接到 MCU)、DOUT 和 RIN 引脚将连接到 RS-232接口。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

       您好,我们  现在可以做原理图,另一个问题是如何 配置  TRS3122E 让 DOUT 和 Rin  在12V 电压下工作?

    谢谢

    B&R

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件专为在 DOUT 和 RIN 引脚上支持 RS-232而设计、因此无需配置-这就是器件始终运行的方式。 不过、您应确保遵循数据表中的示例图、包括 C1/C2/C4/C5连接。 这些电容器用作电荷泵电路的一部分、电荷泵电路需要接受1.8V 电源电压并使用它来生成 RS-232接口所需的更高电压正负电压基准。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../nile_5F00_RS232_2800_TI_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3348.nile_5F00_RS232_2800_TI_2900_.pdfHi Max、

      请您查看我们 的原理图 吗?

    谢谢

    B&R

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个原理图对我来说很好。 不过、我建议将未使用的 DIN 端口连接到高电平或低电平、因为这可以降低电流消耗并防止由于噪声而切换。 此外、如果没有其他需要3.3V 电压的组件、则可以省去3.3V 稳压器、仅通过1.8V 为 TRS3122E 供电

    此致、
    最大