This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:负电压电子保险丝

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737455/tps2660-efuse-for-negative-voltage

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS23525

团队、

我的客户正在寻找负电压-15V、0.5/1A 的电子保险丝。

是否可以将 TPS2660用作负电压? 在数据表中、它仅定义为正电压、但在建议的工作条件下、它的额定值介于-55V 至+55V 之间。

是否有更合适的器件?

您能否提供有关如何连接负电压器件的参考设计/示例?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱 NIR、

    TPS2660不能用于负电压轨、并且没有具有集成 FET 的电子保险丝来支持负电压轨。

    可使用具有外部 MOSFET 的负电压轨热插拔控制器 IC。
    请参阅 TPS23525器件。

    此致、
    Kari。