This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95492QVM:Rlset 电阻器公式和高值电感器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, CSD95492QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736936/csd95492qvm-rlset-resistor-equation-and-high-value-inductors

器件型号:CSD95492QVM
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

您好!

与 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/663588中的问题类似 

我正在寻找 CSD95492QVM 的 Rlset 公式、它是否与上面链接中 CSD95490Q5MC 的公式相匹配?

2.我们的设计对主电源轨使用330nH (上面公式为278kOhm)、对较低电流的辅助电源轨使用4700nH (都使用 CSD95492QVM 进行器件重用)。 对于电感值较大的电感器,计算得出的 Rlset 大于700M Ω,我认为开路是正确的解决方案吗?

感谢您的帮助!

此致、

凸轮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    感谢您的提问!

    是的、Rlset 公式与 CSD95490Q5MC 相同。   330nH 轨与278kOhm 电阻器配合使用时可以正常工作。  遗憾的是、这些器件无法支持高于1000nH 的电感。  电流感应电路超出范围、将导致不可预测的行为。  此外、LSET 引脚上还具有开引脚保护功能、有助于确保在 LSET 上设置有效的电阻器时正确设计系统。  因此、如果您将引脚保持断开状态、TAO 引脚将始终驱动为低电平、以向控制器指示功率级未就绪。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 的回复!

    我将使用330nH/280k 作为主电源、使用1000nH/1.8M 作为辅助电源。

    作为后续问题、我注意到大多数 TI 控制器(在具有智能功率级的评估设计中)使用1.7V Vref 来提供 REFIN。 但是、这些控制器都不支持我们的用例。 CSD9549x 范围是否支持1.2V REFIN 电压?

    此致、

    凸轮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    有效 REFIN 输入范围为0.8V 至2.5V。  因此1.2V 可以正常工作。

    此致、

    Evan