This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:低电平有效

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737237/tps62480-enable-low

器件型号:TPS62480

你(们)好

是否可以通过将 EN 拉至高电平来进入关断模式?

我希望通过使能控制将输出变为0V。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS 第3页上的 EN 引脚说明。 您可以在 DS 的第9页第7.3.1段中找到扩展说明。

    谢谢
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina

    很抱歉、我向您发送了一个非常奇怪的问题。

    器件将在 EN 变为低电平时处于关断状态。

    无论如何、我知道该器件将被禁用、并且输入断开以加载。

    贝斯特雷加兹