This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC284:UUC284DP-12

Guru**** 2553340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737255/ucc284-uuc284dp-12

器件型号:UCC284

大家好:

不熟悉设计领域、希望使用 UCC284DP-12负12伏稳压器。 我想确保我正确理解数据表应用信息。 我基本上需要一个大约1mA 的-12V 稳压源。 数据表显示了连接到此芯片的各种引脚的各种组件。 我的理解是、我需要使用数据表第6页上显示的以下内容。

Vin (我的情况下为-15V 直流)与输出/输入回路或接地线路之间的1uf 电容低 ESR。

输出电压(在本例中为-12V)与输出/输入回路或接地线路之间的电容为4.7uF。

3.0.015uF 时序电容、位于 SD/CT 引脚与输出/输入回路或接地线之间。

4、芯片上的引脚4连接到输出/输入回路或接地线。

5.连接至-15V 直流输入的引脚 Vin (2、3、6、7)  

6.连接至 VOUT (1)的引脚 Vout (5)连接在一起。

由于引脚1和5连接到 电容 C1、因此不需要20pf。 由于这 是一个 xxxxxxxx-12芯片、因此无需使用电阻器 R1和 R2来设置电压。

步骤3中提到的 CT 电容= 0.015pf 会限制输出短路条件下的电流、但我假设 在其他情况下不会产生任何影响、因此我需要确保获得 mA OUT。   请验证我对上述数据表的解释。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您对数据表的理解是正确的。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的帮助。

    Bob