This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950死区时间设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736949/ucc28950-ucc28950-dead-time-setting

器件型号:UCC28950

大家好、团队成员。 很高兴在这里找到大家。 我对如何设置 UCC28950的死区时间有一个疑问。 如果我们将 Adel 连接到 GND、则通过 DELAB 和 DELCD 设置的最小死区时间为250ns。 现在、我想将死区时间设置为大约固定的150ns。 请参阅手册的图48和第56页、通过电阻网络将 Adel 拉至 VREF。

  • 我是否可以询问 Adel 是否只能设置为0.2V 或1.8V?
  • 我可以在这两个值之间设置它吗? 它会增加芯片损耗吗?