This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EVM 与 WEBENCH 之间的比较

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736432/tps61021a-comparison-between-evm-and-webench

器件型号:TPS61021A

您好!

我购买了 EVM、现在正在评估 TPS61021A 器件。
我在评估结果中有一些问题。
我将附上 EVM 的评估结果和 WEBENCH 的结果。

(1)我使用 EVM 测量了效率。
因此、效率从700mA 下降。
效率的变化相对较慢。
是否有任何因素会降低 EVM 测量的效率?

(2)我通过使用 WEBENCH 更改环境温度来确认效率。
因此、在较高的温度下、效率会变差。
效率随环境温度变化的因素是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否使用 EVM 检查了输入线上的压降。 在 EVM 测试期间、应考虑输入线上的压降。 您需要确保板载 Vin=1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    VIN 电压的测量点由 EVM 的 J1 (VIN 引脚)测量。
    因此、我不认为接线的压降会受到影响。
    还有什么可以考虑的呢?

    我还有其他问题。
    (1)我在启动时测量了输入电流。 EVM 的测量波形如下所示。
    电流正在逐渐上升、但这种行为是否正常?


    (2) I 测量了启动后输入电流的行为。
    EVM 的测量波形如下所示。
    EVM 的测量波形为输入电压1.8V、输出电压3.0V、输出电流183mA。 此时会发生输入电流波动。
    当我测量它时、输入电流在以下两种状态下波动。
    ·直通(输入电压/输出电压无输入/输出差)行为
    在突发模式和 PWM 模式之间切换运行
    它作为行为是否正确?
    这是什么原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    启动输入电流正确。 软启动完成时、仍然存在<Vin, then will be a inrush current because of the maximum duty cycle.

    图2中的振铃异常。 输入线的长度是多少? 您是否对 EVM 板进行了一些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    关于测量环境、我将进一步确认。

    至于您之前问过的内容、使用 WEBENCH 更改环境温度时效率如何变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于进行了更新、当温度升高时、效率将下降、通常根据变化范围为1-3%。 因此、它们的结果是合理的。