This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:是否可以同时打开两个 LO FET?

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737248/lm5045-is-there-a-way-to-turn-both-lo-fets-on-at-the-same-time

器件型号:LM5045

我们希望在模块中使用低电压电池的多级逆变器配置中使用此器件。 (每个模块一个 LM5045)

然后将这些模块串联、以形成更高电压的正弦波。

一些模块会永久导通、一些模块的输出端出现短路、另一个模块由 PWM 控制。

中央控制器决定哪个模块处于哪种状态。

 是否可以同时打开两个 LO FET? 如果是、如何操作?

如果没有其他类似的器件可以做到这一点、

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、
    LM5045是一款模拟全桥控制器、因此问题的简短答案是否定的 在全桥控制算法中、不能同时打开两个较低的开关。 您对系统的描述并不清楚您的确切要求。
    但它听起来像是一个非标准控制器。
    但是、使用分立式电路可以在 LM5045控制器周围添加额外的控制逻辑并实现所需的任何控制算法。
    这就是电子电路设计的艺术。
    此致
    John