This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 固定1.8V 版本输出电压容差

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62293-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737443/fixed-1-8v-version-output-voltage-tolerance

器件型号:TPS62293-Q1

大家好、团队、

我想澄清1.8V 固定版本 TPS62293-Q1的输出电压容差是多少?

数据表中的第5页仅提到反馈电压容差、脚注4提到针对固定版本移除了内部电阻分压器。

谢谢。

约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joern、

    对于固定输出电压版本、您可以使用输出电压的反馈电压容差规格。

    此致、
    Juergen