This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:关于从 VOUT 到 VIN 的反向电流

Guru**** 2506205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737051/tps61240-about-reverse-current-from-vout-to-vin

器件型号:TPS61240

大家好、

 

如果 VOUT > IN (例如、VOUT = 5V、VIN =开路)、反向电流是否流动?

我在数据表中发现了“反向泄漏电流 VOUT”,因此我了解反向电流不会流动。

我的理解是否正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、
    如果 VOUT > IN (例如、VOUT = 5V、VIN =开路)、EN = 0、则反向电流为2.5uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jing-San,

     

    感谢您提供信息。

    我知道内部 MOSFET 没有体二极管,因此不会产生较大的反向电流。

    我的理解是否正确?

     

     

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、
    存在控制体二极管方向的内部电路、如果 Vin>Vout、则 ddy 二极管从 Vout 到 Vin。 如果<Vout, dody diode is from Vin to Vout. 为 因此、当 EN=0时、没有大的反向电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jing-San,

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru