Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS2595
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计一个跟踪器器件、用于放置在危险区域0位置。 我们遵循 IEC60079-11标准、使器件区域0兼容。
该器 件将具有本质安全特性、我们使用保险丝和齐纳二极管组合来限制故障情况下的功率。
很难找到 VZ~6V 以及最大输入电压和电流分别为12V 和1.5A 的齐纳二极管。 通过将限流器与齐纳二极管串联、也会出现一定的电压降。
因此、在出现故障情况时、我们无法使用原理图中的齐纳二极管器件来限制电压。 如果我们想在发生过压时保护器件、TI 在这种情况下是否有任何解决方案? 我们选择的 IC 是否适合我们的使用?
如果 IC 中有一个功能、例如无法打开而不是失败短路、则会更好。
请告诉我您是否需要有关这方面的更多详细信息
谢谢、
纳文杜