This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:在同一时序控制的所有通道上的用例

Guru**** 2521670 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737011/tlc5916-use-case-at-all-channel-controlled-in-the-same-timing

器件型号:TLC5916

您好、应用团队、

我正在考虑在相同的时间内控制所有通道的 TLC5916用例。 (具有正常模式运行)
我希望您检查以下图片是否正确。
此外、我还有一个问题。 默认情况下(=上电后)、8位移位寄存器中记录了什么值?

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    是的、图中的时序是正确的。

    上电时、默认值应为零。

    谢谢!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论、Shawn。

    "默认值应为零"是否意味着在 OEB 为低电平时所有输出都保持高电平(=OFF)?
    (换句话说、如果我们在上电后没有设置任何移位寄存器设置、输出永远不会置为低电平(=on)?)
    让我确认这一点,以避免误解,以防万一。

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    OE 具有内部上拉电路。 上电时、OE 应为高电平、所有输出通道均处于关断状态。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn、

    请允许我再检查一件事。

    当我们在没有如下移位寄存器设置的情况下执行序列时、输出为 ON (LOW)还是 OFF (HIGH)?

    此致、
    新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinya、

    我不知道您的意思、数据必须来自移位寄存器、才能将8个通道的串行数据传输到并行数据。
    通道的开启和关闭由移位寄存器的值决定。 如果移位寄存器中没有数据、则无论 OE/LE 的序列如何、输出都将处于关闭状态。

    此致!

    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    感谢您的回答。 这是我所期望的答案。
    (我希望它可以跳过移位寄存器设置、因为它只对所有输出使用开/关驱动、非常简单。)

    此致、
    新亚·索本