This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450 24V 铅酸电池充电器电路电阻值

Guru**** 2520750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736910/bq24450-bq24450-24v-lead-acid-battery-charger-circuit-resistors-value

器件型号:BQ24450

我在输入电压方面遇到了两难问题。 如果我想为2节铅酸电池充电、外部电源电压必须大于29.6V (+/-温度校正)、并且需要计算二极管(0.6V)、晶体管(准达林顿0.6V)上的损耗、两节铅酸电池的 Risns (0.25V)上的损耗约为32V。 如果我选择具有二次侧电压24V (交流)整流器和二极管电桥的变压器、并使用电容使电压失真5%、则电源电压将大约为33.9V。 如果变压器声明为300VA、则充电电流最大值为6A 是否足够?

此致  

Goran Vidaković í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我认为您的计算是正确的。
    BQ24450在较低电压、12V 和较低电流下具有更好的适用性。 器件是一款线性充电器、在此电流下的功耗将很高。