This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:TPSM82480MOP 封装和3D 模型

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735494/tpsm82480-tpsm82480mop-footprint-and-3d-model

器件型号:TPSM82480

你(们)好

我正在搜索 TPSM82480MOP 的 STEP 模型、但无法在您的网站上找到它。  您可以将此型号发送给我吗?

谢谢你
Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    让我来看看为什么这里没有显示、因为它应该是: www.ti.com/.../pinout-quality
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们希望能够在未来几周内加载 STEP 模型。

    您是否有关于使用 TPSM82480的其他问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我们正在尝试解决纹波将完全用于我们的工作点的问题。  我们通常使用已知的 L&C ESR 值在内部计算此值。  但是、我们无法找到模块中包含了什么 L 值。 (有双路 L,但我们假设它们是相同的)
    数据表中关于此特定主题的内容过于模糊。

     

    我们的工作条件是输入电压为3.2V、输出电压为0.8V、输出电流为3A。  

     

    请提供任何帮助。
    谢谢你
    Bill

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    当然、我可以为您提供帮助。

    每个电感器为0.47uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    以下是 STEP 模型:

    e2e.ti.com/.../MOP0024A.stp

    您的设计是否还需要其他资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、现在就这么做了!  非常感谢。
    Bill