This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:RRT 与开关频率间的关系

Guru**** 2518630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737195/tps54240-rrt-vs-switching-frequency

器件型号:TPS54240

您好!

我们收到了客户关于 TPS54240的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否存在 RRT 与开关频率间的实际关系图? 他们在 EVM 上评估了 RRT=395.1k、然后开关频率为292kHz。 因此、他们需要确保实际开关频率和方程值之间的误差。

原理图

SW 节点波形

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    公式11在所有频率下都不准确。 我使用了300kHz 的公式11、得到413千欧。 为了获得更好的结果、请使用数据表中的图5和图6来查找给定 Rt 值的预期频率。 图6显示了300kHz 对应于410千欧。 这接近于您测量的值。

    此致、Robert