This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:我们能否将电容器 Co (POS)和 Co (NEG)的值设置为1uF?

Guru**** 2812745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736261/tps65135-can-we-set-the-value-of-capacitors-co-pos-and-co-neg-to-1uf

器件型号:TPS65135

PCBA 中出现了哨声、我们更改了输出 cpacitor POS 和 NEG 的值、如下所示。

案例1:

CO (POS)、Co (NEG):DNI

哨音消失、但出现强烈的波纹波。

案例2:

CO (POS)、Co (NEG):1uF

哨音以可接受的水平得到改善、案例1中的强纹波消失。

案例3:Co (POS)、Co (NEG):2.2uF 或4.7uF 或10uF

使用上述值时、会出现哨声。

那么、我的问题是 、是否可以为 Co (POS)和 Co (NEG)使用1uF 电容器?

在数据表中、命令要求的值为4.7uF 至20uF。

顺便说一下、该 IC 用于5.5 LCD 电源电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月15日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我也回答了您关于此主题的另一个主题。 不建议在 VPOS 和 VNEG 输出端使用低于4.7uF 的电容。 使用较低的电容可能会导致负载/线路瞬态响应不良以及可能的环路稳定性问题。 通常、可闻噪声是由陶瓷电容器由于过度纹波或电路板布局不良而产生的压电效应引起的。 您还可以尝试使用不同制造商的电容器、因为其中一些电容器在这方面比其他电容器更好。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的热情支持。
    如果我们使用1uF 电容器、则应检查什么测试方法。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、不建议使用1uF、但如果您确实使用它们、我建议检查环路稳定性。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢!