This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620对短路输出电流有疑问?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733976/lmr33620-lmr33620-question-about-short---circuit-output-current

器件型号:LMR33620

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LMR33620。

我有疑问。


问题
图的短路输出电流图中将其描述为500A - 600A。 3的说明。

当该器件短路时、电流是否可以从500A 流向600A?

最恰当的考虑。

Bob Lee。

e2e.ti.com/.../LMR33620-Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这将是平均输出电流。  不应将其用作电流电源、因为器件将处于断续运行模式。  

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    非常感谢您的回复。

    我可以添加一个问题吗?

    问题
    从图11和图12的图形可以看到、电感器电流为3A、
    在图3中、其范围为500A 至600A。

    范围不同、图3和图11中的哪一项正确?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    所有三个图都是正确的。 图3显示了平均直流输出电流、图11和图12显示了电感器电流。 图11和图12中的断续性能降低了平均输出电流(图3)、从而改善了短路期间的热耗散。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    非常感谢您的回复。

    我可以提出一个添加问题吗?


    问题1.
    什么是图3的直流驱动输出电流?
    图3的标题为"短路输出电流"。


    问题2.
    您能否教授如何在短路时获得输出电流?


    未描述短路时的输出电流。
    数据表15第"8.3.3电流限制和短路"页仅为 ISC。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    问题1:

    输出电流将根据电感器电流而变化。  输出电流是电感器电流的平均值。  下图显示了电感器电流将在0A (0A 输出电流)和3A (断续事件)之间变化。  如果您使用 DMM 在足够大的时间范围内测量输出电流、则将测量"关断时间"(0A 电感器电流)和"断续时间"(3A 电感器电流)的平均输出电流。  

    问题2:

    您可以在短路期间测量输出电流、方法是将输出短路并使用 DMM 测量电流。

    如果有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    非常感谢您的回复。


    我了解了"输出电流是电感器电流的平均值"。

    我可以提出一个添加问题吗?


    问题3.
    当图3中的输出电流为500A 至600A 时、电感器电流是多少?
    当时是否有电路图?


    问题4.
    如果电感器电流为0A 和3A、如图12所示、您是否认为电感器平均电流的输出电流为500A 至600A、如图所示。 3?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    我考虑了输出电流的平均值。

    LMR33620配备了断续模式。
    此电流值受3.5A (典型值)过流操作的限制。
    断续模式运行占空比为(典型值为20毫秒,典型值为94毫秒)。


    当它计算该操作的平均电流值时、
    输出电流的平均值为 ISC = 3.5A /(20ms + 94ms)= 0.614A

    图3中的单位是否不是 A、而是 mA?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    是的、这应该以 mA 为单位。 感谢您指出这种差异。 我相信这是我们之间混淆的原因。

    我对此错误表示歉意,我将与提交人分享这一错误。

    如果仍有任何疑问、或您有其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    感谢您检查内容。
    我衷心感谢你。

    感谢您的持续支持。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。