This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:参考设计原理图回顾

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605-Q1, LM73605, LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736747/lm73605-q1-reference-design-schematic-review

器件型号:LM73605-Q1
主题中讨论的其他器件: LM73605LMS3655

大家好、

我目前正在设计一个参考设计、希望在 LM73605-Q1中进行设计、以支持输入范围为9V-30V 且输出必须为3.3V 且电流高达1.5A 的应用。

在进入布局之前、是否可以进行原理图审阅? 例如、对于开关频率和输出串联电感器是否有更理想的选择、我可以提供一些指导。

请找到所附的原理图。

e2e.ti.com/.../HSDC056A_2800_001_29005F00_Sch_5F00_MainPWR_5F00_LMH73605_2D00_Q1.PDF

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的原理图看起来不错。

    开关频率将决定所需的电感器。  目前、此设计看起来适用于500kHz 运行、L=3.3uH 且 RT 引脚断开。  通过增加开关频率、您可以降低电感和输出电容值、但会降低效率。  如果您在此参考设计和应用中能够灵活调整尺寸、我建议 您将 LM73605设计为在350kHz - 500kHz 的频率下运行、以实现最高的效率。

    其次、为了提高效率、您可以将偏置引脚连接到输出。  偏置引脚充当内部 LDO 的输入、通过使用3.3V 输出而不是12V 输入为 LDO 供电、效率将得到提高。

    如果有任何疑问或您还有其他问题、请随时告知我。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的快速回答(很高兴看到另一侧的熟悉名称)!

    有几个问题、我应该继续回答:

    如果我选择在输出端使用更大的电感器、例如4.7 μ H 屏蔽式电感器、那么与3.3 μ H 相比、这对我有什么好处? 我们具有灵活的开关频率。 我保留了用于更改开关频率的接头引脚选项、以防需要更改以优化 EMI。

    2.从 EMI 的角度来看,我想知道添加其他内容是否有用。 我注意到 Webench 中有一个 EMI 滤波器选项、可能需要添加一些外部组件。 有任何提示吗?

    我要将 BIAS 引脚连接到3.3V、而不是12V 输入。 再次感谢您的帮助!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    1.对于汽车应用、您希望在 AM 波段以下或以上运行以实现 EMI。 我建议以400kHz 的频率运行、但出于 EMI 目的、您也可以以2.1MHz 的频率运行。 其次、必须使用屏蔽式电感器来提高 EMI 性能。 我们在 XAL6060系列中看到了良好的效果。

    2.如果您尝试通过此设计符合 CISPR 25 5类标准、我建议添加输入 EMI 滤波器。 我可以通过电子邮件共享 EMI 测试报告和相应的 EMI 滤波器

    根据您的设计日程、第二种选择是使用 LMS3655 (36V、5.5A、400kHz)器件。 该器件提供假随机展频、可对开关频率进行抖动以降低峰值发射。 该器件还提供 HotRod 封装、可消除与键合线相关的寄生效应、从而大幅降低开关节点振铃。 我还可以通过电子邮件共享 EMI 测试报告和输入滤波器设计

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的建议。 我认为、对于我的当前设计、我应该保持良好的状态。 但是、我将研究如何实施您对我要制造的第二个参考设计板的建议、该设计板将更加以 EMC 性能为中心。

    让我们通过电子邮件继续讨论

    谢谢、

    Michael