This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:将 bqStudio 与 BQ40Z60EVM-578配合使用时出现问题

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737074/bq40z60evm-578-problem-using-bqstudio-with-the-bq40z60evm-578

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我将 bqStudio 与一个 BQ40Z60EVM-578配合使用、并立即被识别。 我现在将其与新 的 BQ40Z60EVM-578板配合使用、但 bqStudio 无法识别它。 您是否知道问题出在哪里?

谢谢。

此致、

Marie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按下了唤醒按钮、它工作正常。 我想根据此评估板进行设计、唤醒按钮是否是必需的?

    谢谢。

    此致、

    Marie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、
    EVM 中的唤醒按钮仅供使用。
    我不会设计一个包含唤醒按钮的实际电池组、因为它绕过了 CHG 和 DSG FET。
    当器件处于关断状态时、可以通过在 PACK+上施加电压来使其脱离关断状态。
    在实际的电池组中、这将通过打开充电器来实现、充电器会在 PACK+上施加电压。
    您也可以在 EVM 上执行同样的操作。
    此致、
    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Swaminathan、

    非常感谢、这真的很有帮助。  

    祝你度过美好的一天!