This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:写入配置文件时出现问题

Guru**** 2518630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735786/bq34z100-g1-issue-when-writing-configuration-file

器件型号:BQ34Z100-G1

团队、

我的客户在生产期间将配置文件写入器件时遇到问题。 某些器件(1000个中的60个)的作用类似于没有固件、因此无法应用配置。
电路板每批生产10块电路板。 似乎、如果问题发生、整个批次都会受到影响。

是否有任何序列可在生产过程中从器件中擦除固件?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、

    在 ROM 模式下进行编程期间、如果数据比较失败、生产代码应输出错误。 数据比较故障可能是由于编程期间固定装置中出现通信错误/噪声或断电造成的。

    下面给出了一个代码示例:

    www.ti.com/.../slua801.pdf

    如果编程期间器件出现错误、请重启器件并重新编程。

    检查测试装置上是否有松动的电线或可能导致 i2c 总线上数据损坏的噪声源。

    此致、
    Bryan Kahler