This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:LDO 原理图审查申请

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1, TPS7A88-Q1, TPS74701-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736750/tps7a88-q1-request-for-schematic-review-for-ldos

器件型号:TPS7A88-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5912-Q1TPS74701-Q1

大家好、

我目前正在研究涉及 TPS7A88-Q1和 LP5912-Q1的汽车参考设计。 在进入布局之前、我想请求进行原理图审阅、以评估原理图中的组件选择是否最适合应用。 电路原理图中还包含电流消耗估算值。

e2e.ti.com/.../HSDC056A_2800_001_29005F00_Sch_5F00_LDOPWR_5F00_TPS7A88Q_5F00_LP5912Q.PDF

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据我对应用的了解、TPS7A88-Q1原理图的通道1看起来不错。  您已满足数据表要求并遵循了电阻分压器的建议。

    从我看到的内容来看、通道2看起来正常。  我在该通道上看不到您的输出电容器。  请确保电源轨上靠近 LDO 输出引脚的电容器至少为10uF。

    从我看到的结果来看、LP5912-Q1看起来也不错。  请确保您的输出电容器处于输出电容要求范围内。

    您可能希望考虑使用 TPS74701-Q1来代替 LP5912-Q1、因为它对输出电容器更灵活。

    在进行布局时、请记住、这些 LDO 的主要散热器是 PCB 的 GND 层。  确保在应用限制范围内最大限度地增加 LDO 周围的铜。  还请记住、为了最大限度地减小反馈外观中的任何电感、最好将元件与 LDO 保持在同一层。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据您的建议、我更新了 TPS74701-Q1的原理图。 您能否进行快速审核以检查连接? 我注意到、与其他一些 LDO 一样、该器件似乎不需要前馈电容器。

    **更新日期:2019年1月22日**

    接收电路板后、观察到以下原理图问题。  

    1. BIAS 引脚未连接 VIN (我错误地认为这是芯片的基准偏置输出、我在其他一些稳压器中看到了这种输出。)
    2. 反馈网络连接不正确。

    为了防止社区中的其他人遇到相同的问题、请注意发现的以下原理图错误、并根据标记的位置进行连接:

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    更新后的原理图正确无误、并附有您的预期用例说明。

    虽然 TPS74701-Q1不需要 CFF、但您仍可以根据需要使用 CFF。 以下应用报告详细介绍了选择使用 CFF 时需要考虑的事项:

    www.ti.com/.../sbva042.pdf

    非常尊重、
    Ryan