This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:OVP/ OCP 保护之后

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736980/bq24171-after-ovp-ocp-protection

器件型号:BQ24171

您好!

请告诉我 OVP 和 OCP 保护之后的操作。

OVP (数据表)

9.3.17电池过压保护
在电池电压低于稳压电压的102%之前、转换器将不允许高侧 FET 导通。 这允许对过压情况进行1周期响应–例如在负载被移除或电池断开时发生。 从 SRP/SRN 到 AGND 的总灌电流为6mA、可对传输到输出电容器的存储输出电感器能量进行放电。 如果电池过压情况持续时间超过30ms、则充电被禁用。

  禁用充电后、器件将运行自动重试或 POR?

OCP (数据表中的 Vocp_min/Vocp_max 规格)

Vocp_min = 45mV
Vocp_max = 75mV

禁用充电后、器件将运行自动重试或 POR?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    对于电池 OVP 恢复、请参阅9.3.21条件1:当电池电压低于再充电阈值时、计时器故障将清除、电池检测将开始。 POR 或将 ISET 设置为40mV 以下也会清除故障。

    有关充电过流保护、请参阅9.3.13:充电器监控充电电流、并防止电流超过编程充电电流的160%。 高侧栅极驱动器在检测到任何一种过流情况时关闭、并在电流降至过流阈值以下时自动恢复。

    Vocp_min 和 Vocp_max 规范在已编程充电电流阈值的160%顶部的两个不同条件下提供充电过流限制。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。