This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:关于 PLCC 封装

Guru**** 2521010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733284/lm3914-about-plcc-package

器件型号:LM3914

您好、E2E、

请告诉我 PLCC 封装的热特性。
1 -绝对最大额定值的功耗是多少?
2 -热阻是多少?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年4月10日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    遗憾的是、数据表中未提供此信息、我可以在其他位置轻松找到此较旧器件的热规格。 我已联系我们的热建模小组、了解他们是否可以对其进行仿真以提供一些想法。 请留出一些时间来查找更多信息、一旦有问题、我将立即写回。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    感谢您的支持。
    我期待您的下一次答复。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    根据粗略仿真、热阻值为:
    Theta Ja = 56.1°C/W
    Theta JC = 32.9°C/W

    最大功耗将取决于应用环境。
    请了解这些不是数据表规格、因此请将其用作指南而不是规格。
    希望这些信息对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特