This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:UVLO 引脚是否泄漏电流接近~0.9V

Guru**** 2518100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737184/lm5022-does-the-uvlo-pin-leak-current-near-0-9v

器件型号:LM5022

尝试使用高电阻分压器560k 和120k RESP 设置 UVLO 电平。 当我达到6.1V 时、UVLO 引脚上的电压跳转以指示 UVLO 引脚泄漏至少几 uA 的电流。

情况是这样吗?如果是这样、它知道多少、是否有温度系数?

我想我可以摆脱较小的迟滞、但这应该是这样吗?我还有其他问题吗? 如果我断开引脚、我根本看不到电流、因此我认为任何电流泄漏都必须接近1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、

    感谢您关注 LM5022。 UVLO 引脚上有一个电流源、当上升沿上的 UVLO 超过阈值时、该电流源将打开、该电流专门引入以实现 UVLO 迟滞。 为了减少迟滞并保持相同的 UVLO 三保持、应减小 UVLO 电阻分压器的电阻值、但保持相同的比率。 请注意、此配置中的迟滞由高侧电阻器值决定。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi