This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:如何在 PVCC 和 AVCC 之间选择合适的电阻器

Guru**** 2518630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737134/lm5150-q1-how-to-select-an-appropriate-resistor-between-pvcc-and-avcc

器件型号:LM5150-Q1

您好!

我的客户询问了以下有关 LM5150-Q1的一些问题。

  1. PVCC 和 AVCC 之间的10欧姆电阻的用途是什么,如下面的原理图所示?
  2. 如何计算或选择该电阻器的适当电阻?
  3. 在 PVCC 和 AVCC 之间直接短接或打开10欧姆串联电阻时,可能会产生什么副作用?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DY:
    该电阻器有助于滤除为驱动器供电的 PVCC 的开关噪声、因此 AVCC 对于模拟电路偏置而言是安静的。 驱动器的开关噪声通常在数十 MHz 范围内(栅极电流脉冲宽度在100ns 范围内)。 使 RC 达到几百 kHz 就足以滤除开关噪声。 不要使用过大的电阻器、因为它也会导致直流压降和损耗。 建议在此处使用10欧姆、让我们将 RC 转角频率设置为大约100kHz 至200kHz、然后您可以选择 C (图中的 C8)。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢、
    Youhao Xi