This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:不工作

Guru**** 2518630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735312/tps3701-does-not-work

器件型号:TPS3701

我从 Arrow 购买了一些 TPS3701DDCR。 当我测试 IC 时、我得到了非常奇怪的结果。 我使用的电阻为:R1 = 1Mohm、R2 = 22k Ω、R3 = 30.9k Ω。 两个输出 OUTA 和 OUTB 被拉高至3.3V。

我预计 UV 约为8V、OV 约为13.6V。

但是、当我对其进行测试时、即使我将监控器电压更改为相当低的电压、输出也永远不会改变。 输出始终为高电平。

当向监控器电压施加12V 电压并检查 INA 电压时、它大约为10.94V、INB 电压大约为0.335V。 正确吗?

标记上的"dot"是否代表引脚1?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    "DOT"表示引脚1。

    计算正确、应将 VMON (OV)= 13.629V 和 VMON (UV)= 7.96V 设置为正确。

    听起来设备可能已损坏。 INA 和 INB 引脚不应超过这些引脚上6.5V 的建议运行条件、在监控12V 电压时、电阻器应将电压向下分压、以便始终在 INA 和 INB 引脚上出现6.5V 或更低的电压。

    我只有几个问题可以帮助我更好地理解电路。

    1) 1) VDD 电压是多少? 上拉电阻值是多少?

    2) 2)您是否尝试过多个器件? 您是否使用了已知可正常工作的器件?

    我会尽快解决这个问题。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) VDD 电压是多少? 上拉电阻值是多少?

    VDD:3、3V

    上拉电阻器:10K 欧姆

    2) 2)您是否尝试过多个器件? 您是否使用了已知可正常工作的器件?

    是的、针对两个 IC 进行了测试。

    我在试验电路板上独立测试 IC。 只需在直流电源的两个输出端提供12V 和3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    无论输入电压如何、在输出卡在逻辑高电平的情况下、我们以前都没有看到过这种情况。 OUTA / OUT B 与上拉电阻器之间的连接是否存在问题? 您是否使用两个单独的上拉电阻器或一个将输出连接在一起的单个上拉电阻器?

    您是否有可以提供的原理图?

    在 VMON 达到大约8V 之前、输出应该在大约0V 上升时为低电平、但即使 VMON 被移除、您也会看到输出高电平?

    连接不良或设备损坏。 我想知道该电路是否适用于任何器件?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    是否有任何与连接不良或设备损坏的可能性相关的新信息? 请告诉我此项目是否需要更多支持。 谢谢。

    Michael