This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:使使能引脚保持无连接的选项?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62161, TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737281/tps62162-options-for-leaving-enable-pin-at-no-connect

器件型号:TPS62162
主题中讨论的其他器件:TPS62161

您好!

我有一个3.3V TPS62162稳压器。 通过将1.8V TPS62161稳压器连接到使能引脚对其进行定序。 加电时电源定序工作正常。 但是、我现在希望在1.8V TPS62161 稳压器的功率下降之前使3.3V TPS62162稳压器的输出下降。 改变稳压器上的输出电容值被证明是不成功的、因为我认为只要3.3V 稳压器通过 EN 引脚连接到1.8V、它将不可避免地在1.8V 稳压器之后下降。

因此、我想断开 TPS62162上的 EN 引脚;但是、它必须下拉、还是可以保持无连接?  

 


我有预构建 的板、我希望进行最小的更改以获得所需的结果。 参考随附的原理图,您是否还有其他建议可让3.3V 稳压器电源输出在1.8V 输出之前的断电时更快地下降?  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jair:

    不能、您不能将 EN 保持悬空、并确定它将下降至 GND。

    但是、从上面的原理图中、我认为将关断信号"二极管 ORing "到 EN/PG 网络可以满足您的需求。 将二极管的阳极连接到 EN/PG、并将阴极连接到系统关断信号(关断时为低电平)。 确保在上电之前将关断信号取消置位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    非常感谢您提供了详尽的答案。