This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L05A:MM 的 ESD 数据

Guru**** 2521010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737090/ua78l05a-esd-data-for-mm

器件型号:UA78L05A

大家好、

 我的客户希望使用 TI 78L05和 UA78M33、他们希望知道 MM 中的 ESD 额定值 但是、在数据表中、我们仅找到 HBM、CDM。 我们是否有 MM 数据要提供? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    机器放电模型(mm)是行业内一种已停产的指标。 更多信息、请参阅 JEDEC 文档 JEP172A。 注册后、可以从 JEDEC 免费下载该文件。

    www.jedec.org/.../esd-electrostatic-discharge-0

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的回复。 但我仍然感到困惑的是、如何查找 UA78L05和 UA78M33的数据? 您是否说 TI 不提供数据? 请帮助澄清更多详细信息。


    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是正确的、由于在这些器件上采用 ESD 时 MM 不是行业标准、因此我们尚未收集数据。 我们仍然提供行业标准 CDM 和 HBM。

    非常尊重、
    Ryan