This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:压降

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737317/tlv755p-drop-out

器件型号:TLV755P

您好、Ryan、

是否有任何有关 TLV755P 输出电压斜坡低于的问题?  C2为1.8V 输入、C3为1.2V 输出。  如果不看到输入斜坡、看起来会很奇怪、但在同一个图上查看它们是有道理的。  你同意吗?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    由于输入和输出采用不同的电压标度、因此判断起来有点棘手;但是、输出看起来确实与输入电压一致。 这似乎是泄漏、因为您低于 UVLO 阈值。 许多 LDO 可能会发生这种泄漏、尤其是在高温和低负载条件下。 此泄漏不会对 LDO 造成损坏。

    真正的启动出现在您有触发器的地方。 此时、您可以在 Vin 和 Vout 上看到更快的压摆率、直到达到调节。

    非常尊重、
    Ryan