This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:对于反相应用、散热焊盘应该保持悬空?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736915/lmzm23601-for-inverting-applications-should-the-thermal-pad-be-left-floating

器件型号:LMZM23601

在数据表中、散热焊盘被认为在内部连接至 GND。 但是、在反相应用中、我们将 SWaP GND 引脚与 Vout 引脚进行处理、以获得负输出。 话虽如此、散热焊盘现在应在内部连接到 Vout、在这种情况下、散热焊盘不应连接到 PCB 布局上的接地层(正确?)。 那么、如果散热焊盘保持悬空或连接到较小的 Vout 平面、是否会出现热问题? 抱歉、如果我在反相应用文档中遗漏了任何内容、但我没有看到有关热平面的任何讨论。

谢谢
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    配置的 LMZM23601上的散热焊盘现在指定为 nVout。 覆铜平面、如下所示:

    使用的器件是转换器、因此您将在图像中看到电感器 L1。 在这里、您可以看到四个焊盘(之前为 GND)连接到较小的-Vout 平面。 此图像来自 链接的博客。 希望这有助于说明 PCB 布局的外观。  

    此致、

    Jimmy